结果:找到"光模块 通信行业 光通信",相关内容1000条
  • 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
  • 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
  • CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
  • 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
  • 未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
  • 当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。电信运营商资本开支进入增长周期经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。?全球光传输设备市场?全球光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 电波分 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-25 15:22:00
  • 硅光技术在相干模块中的应用前瞻
  • 1965年英特尔创始人之一戈登.摩尔发表了一个著名的论断:当价格保持不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目大约每隔18~24个月增长一倍,性能也将提升一倍,这便是举世闻名的摩尔定律。?图片来源自网络然而到了50年后的现在,该路线走到了终点。摩尔定律在更高的数据传输要求前已不再适用,随着晶体管体积越来越小,电布线的解决方案有其自身极限——提高传输速度时,耗电量会急剧增加,传输距离变得非常短,同时也会遇到信号延迟变大、传输带宽小、信号间串扰大的问题。铜电路达到了物理瓶颈,止步于50Gb/s的传输极限。随着速率的提升尤其是400G时代的到来,板上集成面临的挑战加剧,信号完整性和功耗等问题常常让工程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 硅 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-26 17:48:00
  • 2018年光通信行业光模块出口态势之谜
  • 2018年的8月汇率是否在一直波动着你的心弦?出口的低价产品终于松了一口气,还好没有亏掉短裤啦!一路飘红的汇率无疑不成为沙漠里的一片绿洲,让奋战在外贸行业的千军万马,燃起了又一轮焰火!不过国际市场的中美贸易战不断升级,特朗普的出尔反尔的把戏,不得不让人唏嘘不已!商战中不一定有胜负,但是一定会有两败俱伤,国与国之间的贸易摩擦,让处于水深火热之间的光通信制造商情何以堪?何去何从让我们一起回首2018上半年的发展态势,下面我们将会以图文并茂的方式给大家展现出来!2018上半年光模块出口金额(美元)对于通信行业的标准化产品,必定会在圣诞和新年假期家族相聚,朋友欢哥的时刻遭遇滑铁卢,没有不尽人意的数值...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-17 11:30:00
  • 关于40GSR4光模块,你需要了解这些
  • 随着云计算、大数据时代的到来,迫使网络向高速率、高密度发展,同时虚拟化服务器的利用率增加。为了提供足够的I/O(输入/输出)的带宽,许多新的接入交换机已经发展到可以连接核心交换机的2或4端口40G以太网。互连数据传输的快速发展,离不开40GQSFP+光模块,因为它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍,从而满足数据中心、企业园区对网络的需求。而本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍40GQSFP+光模块和40GQSFP+SR4光模块。40GQSFP+光模块概况40GQSFP+光模块是一种紧凑型热插拔光模块,它有四个传输通道,每个通道的数据速率是10Gbps,并且这种光模块符合SCSI、40G以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G SR4 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-15 15:18:00
  • 25GSFP281310nm-10km光模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
  • 数据中心的发展,光通信市场也出现了大量不同封装、不同速率的光模块,而用户在部署光纤网络时,节能和成本是首要因素,加上40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以,25GSFP28光模块就在这样的情况之下应运而生。在之前的文章中,易飞扬通信也给大家详细介绍过了25GSFP28G光模块系列,在本文中,将给大家介绍25GSFP281310nm-10km光模块。什么是25GSFP28光模块?25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-03 15:44:00
  • 什么是28G光模块?介绍28G光模块各项参数
  • 光模块的封装和速率有多种,有10G/25G/28G/40G/56G/100G/200/400G等速率的光模块,有cfp/cfp2/cfp4/qsfp28/qsfp/sfp28等封装的光模块;市场的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28GSFP28光模块.什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数?各位客官请继续往下看。什么是28G光模块?顾名思义,28G光模块就是传输速率为28G、封装为sfp28的光模块。并且参照易飞扬通信上28G光模块的介绍,它是一款单通道、支持热插拔SFP28封装、用于32G光纤通道连接。28G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 28G 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-08 16:29:00
  • QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
  • 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
  • 单模光模块和多模光模块的区别是什么?
  • 随着光通讯、数据中心的发展,光模块的应用越来越广泛。而光模块类型、传输数据也是越来越多样化。40G光模块、100G光模块;单模光模块、多模光模块等等。今天,易飞扬通信给大家介绍的是单模光模块和多模光模块,这两者之前的区别是什么。首先,我们来了解一下:什么是光模块?光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。什么是单模光模块?单模以SM表示,适用于长距离传输;什么是多模光模块?多模则以MM表示,适用于短距离传输。两者的区别是什么?(1)波长不同多模光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-13 15:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: